各个连接器分别连接到何处?
连接器使得电信号在两个设备之间传输或者在一个设备的不同元件之间传输。连接器有多种不同的形式,一些直接整合到设备内部,另一些作为设备的外部转置。连接器的标准有很多,一些是专有类型,而另一些是通用类型,可以被很多不同的公司使用来保证设备间的连接性。
连接器可以分为阳性连接器和阴性连接器,前者直接插入设备,而后者从其它设备出获得输入信号。模拟和数字连接器在电子领域和电子产品内具有广泛应用。
连接器都有何种类型?
连接器具有若干种不同的形式。因为各种电气设备和装置的存在,需要连接器将其连通从而组合成更为复杂的系统。以下是关于几种常用连接器的简要描述,您会了解到几个应用的例子。
音频连接器
音频连接器是一种大多数人较为熟悉的类型。1/4英寸插头的连接器用于连接耳机和音响,1/8英寸插头用于连接耳机和MP3播放器。音频连接器还包括RCA插头,常用语连接扬声器和立体声放大器和其它设备。音频连接器有时通过使用适配器可以进行不兼容设备之间的连接,信号从一种类型的连接器输出到另一种类型的连接器。
视频连接器
视频连接器近年来取得的相当大的发展。现如今,大多数计算机配备HDMI连接器或者其它高端连接器,用于输出高分辨率视频。VGA连接器曾经很长一段时间作为标准连接器。视频连接器有时是同轴连接器,使得电视机通过电缆联接或者卫星联接获取视频信号。
圆形连接器
圆形连接器是根据其形状命名的。任何一种具有圆形的或者柱形外壳的连接器都称为圆形连接器,其常用于军事和工业领域。圆形连接器有时不可避免地被盲目使用。连接器还可分为耐用类型,但是它们比矩形连接器的尺寸要大得多。
通用矩形连接器
任何矩形的连接器都成为矩形连接器。该类连接器包括许多计算机背面的连接器,用于许多高科技工业产品。其它许多类型连接器也具有广泛应用。矩形连接器的一个主要优势就是可以整合到设备内部,从而节约大量空间。
集成电路插孔
集成电路插孔用于提供芯片和印刷电路板之间的简易连接。您可能会发现该类连接器的典型应用,即用于CPU和母板之间的连接。对于这种特殊的连接器,CPU被轻轻放置,用一个杠杆紧固住。集成电路插孔连接器有许多不同的典型应用,常用于连接外部集成电路和印刷电路板。
总输电线
您会发现全世界有许多不同类型的总输电线连接器。总输电线连接器通常称为插口,您会发现它们通常设置在墙面上,用于连接家庭中的电气设备和主电源。总输电线连接器适用于多种不同幅度的电压——不同国家使用不同幅度的墙体电流——但是只有适合的插头可以插入。实际上,后期质量是其主要安全特征之一。
IEC连接器
IEC代表国际电工委员会。国际电工委员会负责设定常用插座的非锁定连接器的标准。该标准还适用于耦合连接器,常用于设备间的连接。同种类型的差用可以用于不同国家的设备供电是因为——这些国家按照标准使用相同幅度的电流。
网络连接器
网络连接器作为您的计算机和接入网络之间的接口。该类连接器近年来变化非常大。在二十世纪九十年代,接入因特网的家庭用户通常使用标准电话线作为网络连接器,通过拨号接入因特网。如今,大多数网络连接器是以太网连接器,通过猫的五条电缆接入网络。网络连接器可以整合到母板内部或者通过将卡片插入母板上合适插槽来作为独立的设备。
电信连接器
电信连接器通常为方形设计,您会发现多数家庭使用光纤连接器从而快速准确接入电信线路。这些连接器通常为专用连接器,尽管标准家庭电话连接器可以在许多折扣店内买到。不同国家的电话连接器类型不同。标准电话连接器是RJ 11连接器。
PCB连接器
PCB连接器用于印刷电路板之间的连接。它们有时称作板间连接器。该类连接器使用铜合金作为传导材料,根据连接器上终端数量分类。对于制定应用,在选择合适PCB连接器时需要考虑集中不同因素变量。
电源连接器
电源连接器的形状和尺寸各异。它们包括插入插座从而为设备供电的电源连接器,而人们经常谈论的连接电源和母板的连接器需要使用特殊类型的电源连接器。
电源连接器种类各异。莫仕连接器在计算机中使用最为普遍。如果您在母板上安装一个电源,除非配备合适的用于匹配母板的连接器,否则电源不会供电。适配器可以使互不兼容的设备相容,尽管不会开箱即用。
RF连接器
RF连接器工作中无线电频率内,用于连接无线电天线塔和电视机后部。RF连接器具备几类标准设计,其中几种类型需根据用途进行特殊设计。许多RF连接器是圆形的,其中许多是采用螺丝固定的,时刻保持耐久性和紧固连接,其具有特定标准和微型尺寸。
同轴连接器
同轴连接器是RF连接器的一种,常用于同轴电缆。连接器一端配备螺丝,用于固定在相应位置上。连接器的中心是一根铜线,周围由绝缘层和其它金属层包裹,用于连接需要接入网络的设备。耐用连接器常用于有线电视。它们还用于连接多数卫星天线系统和接收设备。
接线盒
如果您见过老式电话系统,您可能会看到接线盒。多数接线盒采用螺丝接线端用于连接设备和中央电气连接。该类接线盒可以处理大幅度范围内的频率和电流。此外,它们价格低廉,这也是其如今仍在使用的原因之一。以下是几种老式电气连接器。
DIN导轨端子
DIN导轨端子配备一种称作DIN导轨的特殊类型安装设备。该类导轨常用于安装电气设备,其作为安装断路器得到广泛使用。导轨使得各个元件可以方便地从设备移除或添加,从而可以轻易扩大或者压缩电气系统的尺寸。DIN导轨端子用于连接安装在导轨上的设备,使得它们之间可以互相连接。
终端
“终端”一词主要应用于电子工业。它描述了从设备输出的电信号或者电流的终点。实际上,终端安装在连接器上,使得设备可以相互连接或断开。从技术层面上说,终端可以指任何电信号或者电流终端。当电信号或者电流需要输入到不同设备,即可采用连接器。
板接片
板接片常用于连接不同段线路支持的电气设备。它常用于布线,当两个电路需要通过板接连接到同一个电源。
板接需要专业技术知识以及准确操作。因为板接片常用于没有进行绝缘处理的线路,因此它们可以防止建筑损害或人身伤害。对于一些板接片,连接设备常用于隔离连接,从而促进两个板接的电源和设备更好的连接。
USB连接器
USB代表通用串行总线,其作为一种允许许多不同设备连接到计算机的标准解决方法。该类型连接之所以非常方便是因为它既可以提供数据交换连接,又可以向外部设备供电。自从其二十世纪九十年代引进,USB连接大面积替换老式连接设备,比如并行端口、串行电缆等。它们还可以为设备供电,比如平板电脑或者连接到台式电脑的智能手机,很大程度上消除了用户携带用于电池充电的独立电源适配器的需要。
D-sub连接器
D-sub连接器是早期个人电脑最常用的连接器类型之一。该类连接器配备至少两排平行排列的插口或插座。因连接器的外壳类似于字母‘D’而得名。
您会发现D-sub连接器是种类最多的连接器类型。它们用于一切输入或者输出等具备同轴连接的连接打印机或者连接设备。它们还采用VGA连接方式来连接显示器和显卡或者母板。该类型连接器大部分被其它种类连接器代替,比如USB连接器。然而,仍然使用它们来提供一种耐用可靠的设备连接方式。
计算连接器
计算连接器具有大量不同的类型。从DVI连接器到HD连接器到VGA连接器,选择多种多样。
计算连接器近年来变化很大。如今,USB连接器是最常用的计算连接器类型。实际上,特殊类型的连接器可以提供一种通用方式来连接不同计算机外围设备,此外,可以给这些外围设备供电。
正因为有许多不同类型的有效计算连接器,所以有很多不同类型的连接器。这些连接器可使VGA电缆变换为DVI电缆,其它变换使用户可以在旧计算式上使用新设备,反之亦然。
多数计算连接器设计可以插入合适插口。这一点可使用户免于混淆,当然,也可以通过防止接入错误类型输入或者电源来保护设备。