当今电子设计环境中最大的一个压力,可能就是 上市时间的因素。 工程师面临日益增长的压力, 要将功能日益增加的产品在日益缩短的时间内投 入市场。
与整个设计周期产生的成本相比,实际元件 BOM 表已越来越 不成问题,因此,对项目总拥有成本 (TCO) 的审查也变得日 益精细。 随着产品上市压力日益增大以及对于更高级设计支持的要 求,为诸如 RS 这样的全球公司带来了重要的机遇,使其有机会帮 助工程师快速轻松从概念过渡到创造。
设计挑战
工程师对新产品的设计和开发需要越来越多的支持,不仅需要从分 销商处能轻松购买元件,还需要能轻松获取设计资源,比如硬件验 证参考设计和应用说明。 但是,可显著缓解设计瓶颈的重要因素是 范围广泛的综合元件库,提供原理图和 PCB 元件封装符号。 很明 显,元件库是 PCB 设计工具的核心功能元件。 但问题是:谁来负 责制作库? 至少在过去,答案多半似乎都是终端用户,自从电子设 计工具开发和发布以来似乎即是如此。
进行评估并不容易,如果全球的 PCB 设计团队为各自特定的 CAD 工具重复 制作零件库、大量重复同样的工作,那 么整个行业必定会成本不菲。 制造商每 次推出新元件时,在成百上千个不同的 公司会以不同的方式将其构建进库。
可以确定的是,竞争优势非常重要,但 问题在于:专有元件数据库能否真正创 造所需的竞争优势,尤其是在与所有其 它创意设计提供的差分器组合时能否创 造所需的竞争优势?
利益有别
显然,涉及 PCB 设计的工具社区、元 件制造商和公司都有各自不同的利益。 元件制造商定期更改封装类型且趋向为 很多产品选择独特的封装,希望实现单 一供应商供应以消除竞争。 通常,制 造商不会有兴趣以现有不同的 CAD 工 具格式提供数据。 同样,CAD 供应商 或许也没有足够动力支持标准库格式; 内部开发的扩充程序库是产品差异化因 素。 此外,很多较大的全球设计和制造 公司还将其视为区分因素和值得花费的 库管理。 然而,RS 发现终端用户却对 此存在巨大的需求。
多年来,已提出和出台多项标准,例如 IPC 于 20 世纪 80 和 90 年代初制定的 IPC-SM-782(表面安装设计和连接盘 图形标准)。
IPC ( www.IPC.org ) 是全球贸易协会, 有大约 3000 家电子产品会员公司,这 些会员公司的业务涉及 PCB 设计、制 造、装配和测试。 继 IPC-SM-782 之 后的最新范例是 IPC-7351B(表面安装 设计和连接盘图形标准的通用要求)。 基于此标准,很多供应商都提供软件工 具,提供连接盘图形计算器和用于创建 新零件库的发生器。
ModelSource - 新的希望
尽管充满挑战,但寻求缩短设计时间周期的工程师,尤其是寻求实现快速原型 设计和小批量生产的人现在都看到了新 的希望,即 ModelSource。 RS 最近 发布的 ModelSource 是行业最大的免 费元件库,支持所有主要原理图捕获 和 PCB 设计工具。 RS 在过去几年里 积累了丰富的经验,这是通过在其开始 进入此领域时开发的模型库实现的,模 型库中包含大量 2D 和 3D CAD 模型, 是机械设计环境中具有极高价值的资 源。 RS 的 CAD 模型库有来自 40 多家 供应商的30,000 多部件号,提供 3D 机 械设计软件工具中广泛应用的 CAD 格 式。 实行轻松下载有价值的元件信息, 服务于电子设计,这是 RS 的一贯努 力,ModelSource 正是这一努力的自然 延伸。
ModelSource 是独特的全新元件库, 有来自于领先制造商的 80,000 多元 件原理图和 PCB 封装图,包括半导 体、无源元件和电动机械元件。 对于 ModelSource 的元件选择,RS 参考了 大量市场信息,包括需求和询问最多的 设备和供应商,此外还包括今年许多主 要供应商即将发布并重点推广的新元 件。
ModelSource 库在 2012 年 10 月发布 时有 100 多家供应商,RS 已看到另有 一些主要元件制造商对进一步加入该库 表现出极大的兴趣。
在 RS Components 的工程师在线 社区 www.designspark.com/chn ,ModelSource 向所有工程师免费提 供元件数据,有 20 多种不同格式,适 用于流行的 PCB 设计软件包。 通过一 个新的增强型库管理器,ModelSource 也已整合到 DesignSpark PCB 中,在 这一免费的设计软件的最新版本 (v4) 中,该管理器简单易用且有部件号驱 动的界面。 虽然 ModelSource 可与 DesignSpark PCB 同时使用,但它专门 设计作为独立工具与行业最流行的设计工具同时使用。
RS 与第三方公司 Accelerated Designs 共同开发了符合 IPC-7351 规 范的 ModelSource。 工程师可使用 ModelSource 按制造商或 RS 部件号搜 索设计所需的特定部件。 设备选择打 开时,在下载设计工具中使用的型号之 前,可使用属性驱动的搜索快速识别元 件。
经与客户、供应商和其他合作伙伴磋 商,RS 期望 ModelSource 元件库不断 发展新资源和功能。 然而,一个问题解 决后,目标也随之转变。 接下来是要解 决下一个较大的设计瓶颈 - 通常是高度 主观的问题。
回到页首